This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:增加放电过流限制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020330/bq77915-increase-the-discharge-over-current-limit

器件型号:BQ77915

我有一个正常工作的 BQ77915电池平衡电路。 我只需要为我的现有设计实施/增加过流放电流限制。 借助我的现有电路、我可以实现高达29A 的放电过流。 我最终希望将其增加到50A 或更高。

我的 BQ7791502现有设计组件:Rsense:1Mohm;ROCD:383k Ω、可编程 OCD 延迟为180ms

除了改变 Rsense、是否还有其他方法可以增加放电过流限制。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    OCD 阈值是固定的。 您使用的器件型号具有最高的可用 OCD 电压阈值。 因此、您唯一可以进行的其他调整是感应电阻器值。 可以为 BQ77915设置的最高 OCD1电压值为85mV、但70mV 是当前发布的器件型号上可用的最高选项。

    如何计算29A 的值? 我计算出、OCD1阈值需要一个1.4m Ω 的感应电阻器才能设置为50A  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。 是的、没错、1.4m Ω 的 Rsense 应该能够处理50A 的 OCD1阈值(根据数据表)。 但是、当我使用实际的8S 锂聚合物电池进行测试时、它无法正常工作。 因此、我使用了 Rsense = 1m Ω、 这为我提供了 OCD1阈值的29A 值。

    那么、除了 Rsense、您不建议使用任何其他方法将 OCD (放电电流)增大到50A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    除了改变感测电阻值、没有其他方法可以增加 OCD 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。