This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:极性反向 DIR 信号

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021369/lm5170-q1-polarity-reverse-dir-signal

器件型号:LM5170-Q1

您好!

电流感应放大器输出极性始终为正。 我已经看到,DIR 信号在 SENSE 输入端的极性相反。 启用未激活时、此功能是否可用? 使 OUT1信号可用的条件是什么?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    无论 EN 条件如何、UVLO 大于2.5V 且 VCC>8.5V 时、该功能都会启用。  它没有电流流动、IOUT 引脚将只有25uA 的直流电流。

    谢谢、

    Youhao