主题中讨论的其他器件: UCC21732QDWEVM-025
(1)我一直在 LTSpice 中运行仿真、评估 UCC21750栅极驱动器、并需要对我看到的波形进行反馈。 我在关断期间看到振荡、似乎与 之前发布的与 实际器件的命运相同的帖子存在某种关联。 我们正在购买 UCC21732QDWEVM-025以评估此系列栅极驱动器、从而确定这是否适合我们的应用。
仿真如下。
- 50kHz 信号、从50us 开始、占空比为50%。
-用作开关器件的 CREE C3M0016120D 碳化硅 MOSFET (CREE 提供的 SPICE 模型)。
-在75uS 应用短路、以测试去饱和事件期间的软关断。
-700VDC 总线电压。
- 10欧姆的电阻负载。




(2) UCC21750的 STO 有一个400mA 的内部电流源、这对我们的应用有一些限制。 我在仿真中添加了一个 RC 网络来改变 TI 在使用缓冲电路增强电流驱动能力时建议的 STO 时间。 仿真似乎可以在 RC 网络中正常工作、但是、我希望 TI 确认以这种方式使用 UCC21750是可以接受的吗? 当有源钳位电路被禁用时、它的功能会更好。