This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 BQ Studio 中使用定制板

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, USB2ANY, EV2400, MSP-EXP430F5529LP, BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021374/bq76952-use-of-custom-board-with-the-bq-studio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: USB2ANYEV2400MSP-EXP430F5529LPBQSTUDIO

各位工程师、大家好、

我们正在使用 BQ76952开发定制板。 我正在尝试找到将我们的定制板连接到 BQ Studio 的最佳方法。

考虑 USB2ANY (与 BQ Auto 软件配合使用)、但它似乎不兼容。  

此外、考虑到 EV2400、我也看不到它可以与  BQ76952配合使用的任何信息。

除开发板外、是否有任何接口 USB-I2C 或 HDQ 可与 BQ Studio 配合使用?  

非常感谢、

Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    EV2400是正确的工具。 BQ76952 EVM 实际上包含与 EV2400相同的 MCU 和固件、因此、如果您有 EVM、则可以使用来自 EVM 的 MCU 信号连接到电路板。 如果您使用 EV2400、我建议将固件更新为最新版本(v0.32)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好、感谢您的回答、这非常有用。

    我没有 EV2400或 EVM。 因为我们的预算非常紧张、所以我们尝试寻找一个替代方案。  

    我在 BQ Studio 上注意到、有一些对 FTDI 的引用。 FTDI 桥接 USB 到 I2C (例如 基于  FT201X 的 UMFT201XB-W我们)是否可行?

    再次感谢

    Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者是否可以使用 LaunchPad?  MSP-EXP430F5529LP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我不知道有什么其他方法可以将 BQStudio 与不带 EV2400或 EVM 的器件配合使用。 如果您有构建自己的低成本方法、可在产品页面上获取 EV2400板级配置文件: https://www.ti.com/tool/EV2400 

    如果您能够进行与 BQ76952EVM 原理图相同的连接、则可以使用 MSP439F5529 Launchpad。 我不熟悉这个 LaunchPad、所以我没有尝试过。 您需要将 EV2400固件加载到 Launchpad 上、因此它需要使用与 EVM 相同的引脚。

    Matt