This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:TPS563200

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS563201, TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020875/tps563200-tps563200

器件型号:TPS563200
主题中讨论的其他器件: TPS563201TPS563208

您好!

我在其中一个 LCD 板中实现了转换器。
它的器件型号为"TPS563200"。但我没有获得此 IC (缺货)。

是否有人可以向我推荐相同 IC 的等效器件?

即使一个或两个针脚随脚印而变化,也不会出现问题。
但我需要相同规格的 IC、采用相同的封装。

建议我使用一些 IC。

此致
Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    如果您不想更改封装和规格、建议使用 TPS563201/8/9。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    当我同时引用"TPS563200"和"TPS563208"时、仅开关频率会有所不同、其余参数相同。

    我是对的吗?

    那么、我应该使用"TPS563208TPS563208DDCT" IC 而不是"TPS563200DDCT"吗?

    此致
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 TPS563208。 除了开关频率差异之外、TPS563200/1还具有 ECO 模式功能、TPS563208具有 FCCM。

    BRS

    卢西亚