This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:是否可以从 bq20z80中删除(擦除)已编程的电量监测计(gg)文件?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020778/bq20z80-can-a-programmed-gas-gauge-gg-file-be-deleted-erased-from-the-bq20z80

器件型号:bq20z80

您好!

你好。

我们的客户对 bq20z80有以下问题:

"我知道复位 bq20z80电量监测计 IC 的两种方法:通过可使用 TI 评估软件在制造访问窗口中输入的十六进制代码以及将电量监测计的 MRST 引脚短接至3.3VDC。 是否可以从 bq20z80电量监测计 IC 中删除已编程的电量监测计(gg)文件?   谢谢你。"

您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    重置量表不会导致其丢失 gg 信息。 当写入监测计时、gg 被提交到器件的闪存中、除非特别注明要擦除。 有一些命令用于擦除闪存、但这些只是重新编程阶段的一部分、在正常运行中不可用。  

    谢谢、

    Eric Vos