This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:反向阻断电路、同时在充电和放电路径中切换多个 FET。

Guru**** 2583235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021159/bq76952-reverse-blocking-circuit-while-switching-multiple-fets-in-charge-and-discharge-path

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我们正在为高电流(100A) 应用构建 BMS、为此我们需要并联 FET。 分别设置充电和放电路径。  

  1. 需要了解并联 FET 时反向电流的影响以及阻止电路中反向电流的方法。
  2. 如果可能、请为此应用推荐任何 MOSFET 器件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!  

    产品页面上有一个文档、称为 BQ76952电池监控器系列的并联路径、以及 BQ76952和 BQ76942电池监控器的多个 FET、这些文档全面介绍了并联 FET 的使用以及单独的充电和放电路径。 https://www.ti.com/product/BQ76952

    虽然我们对 MOSFET 选择没有具体建议、但有一个参考设计可以帮助您选择 FET。  https://www.ti.com/tool/TIDA-010208 

    最棒的

    Andrew