This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615QDRREVM:SYNC/MODE、Rt、RESET 引脚最大电压规格

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021388/lm63615qdrrevm-sync-mode-rt-reset-pin-maximum-voltage-specifications

器件型号:LM63615QDRREVM

大家好、

我对 RESET、RT、SYNC/MODE 引脚的最大电压规格有疑问。

根据数据表、建议的工作条件为5V。

在我们的设计中、我们将上拉至最大电压为5.25V 的 VCC、这是否会给我的设计带来任何问题?

SYNC/MODE、RT-上拉为0欧姆

复位-以5.3K 上拉

谢谢

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以使用 VCC 来端接这些引脚。   

    建议的运行条件是典型的。

    只要这些引脚上的电压不超过绝对最大额定值、就可以了。

    谢谢