This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:锥形模式的充电电流公式

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020782/bq24610evm-equation-of-the-charge-current-for-the-taper-mode

器件型号:BQ24610EVM

大家好、

我们的客户有与以下 E2E 主题相关的后续问题。

e2e.ti.com/.../bq24610evm-the-bq24610evm-is-not-charging-the-battery

此外、我还想知道锥形模式的充电电流等式。 我对 STAT1和 STAT2还有另一个问题。 当充电器设置为锥形模式时、这两种状态电压是否意味着什么?

您能否解释 SRN 电压、输出电压与电池充电模式之间的关系? 我不太了解 SRN 电压如何使充电器进入收尾模式。 是否有办法退出锥形模式并以恒定电流进行充电?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    没有用于锥形模式的公式。 根据定义、锥形模式是 SRN 电压保持稳定的模式、同时缓慢降低充电电流。 这样做是因为、一旦 SRN 电压达到调节值、由于 SRN 引脚和实际电池之间的阻抗、实际电池电压将更低。 锥形模式可确保电池 充满电、也称为恒压模式。

    在锥形模式期间、STAT1将打开、STAT2将关闭、因为正在进行充电。

    如果您以恒定电流充电、例如1A、并且在 SRN 达到稳压时立即切断电源、则电池将不会充满电。 无论充电器和电池之间的阻抗如何、都可以使用锥形模式确保电池充满电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是客户的回应。

    您能告诉我您提到的法规是什么吗? 稳压的电压电平是多少?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    稳压电压是您尝试达到的编程电池电压。 请参阅数据表的第9.3.1节。 此电压是您希望为电池充电的最大电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。