This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:开关频率为轻负载模式

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021283/tps53353-switching-frequency-is-light-load-mode

器件型号:TPS53353

尊敬的团队:

我将 TPS53353用于1.2Vout/2A 应用。 设计条件为 fsw=500kHz 和 FCCM。

当负载电流低于1.5A 时、开关频率为370KHz。 仅当负载电流高于2A 时、FSW 才会恢复到500kHz。

 我检查 SW 波形并确认器件在 FCCM 中运行。

您能否告诉我、在轻负载条件下、Fsw 为何低于设计目标?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    即使在强制连续导通模式(FCCM)下、开关频率也会降至临界导通模式以下。  有几个影响因素:

    1) 1)死区时间内的 SW 电压状态

    当电感器电流为负值时、电感器会在 MOSFET 死区时间内将电流驱动到开关节点、从而使其上升到输入电压。 这使得开关节点的"高电平"时间比 MOSFET 导通时间更长。  这种延长的导通时间降低了开关频率

    2) 2)检测到电感器电流为零后的导通时间延长

    为了在 DCM 和 CCM 之间增加迟滞、在检测到电感器电流为零电流事件后、开关脉冲上的导通时间调制器时间会略微延长。  该电路即使在强制 CCM 运行模式下也能正常工作。

    这些组合可降低负载低于临界导通时的开关频率、即使在 FCCM 模式下也是如此。  开关频率的确切偏移取决于输入到输出条件、标称开关频率和电感器损耗因素。