This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:动态调节 VOUT

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, TPS549B22, TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021288/tps548b22-dynamically-adjust-vout

器件型号:TPS548B22
主题中讨论的其他器件: TPS549B22TPS546B24A

大家 好

由于设备方面的原因、需要动态调节 VOUT
条件如下
VIN=12V
Iout=15A (最大值)
[000]=1V (初始状态)
[001]= 1V (默认值)
[010]=0.97V
[011]=0.95V
VOUT=1V (典型值)最小值=0.99V 最大值=1.01V
VOUT=0.97V (典型值)最小值=0.96V 最大值=0.98V
VOUT=0.95V (典型值)最小值=0.94V 最大值=0.96V
由于 VOUT 条件必须非常精确、因此我想使用 TPS548B22
VSEL 引脚功能、能否使用 MOSFET 切换电阻以实现(并联电阻) 75K 和60.4k 以及1.78k、从而实现 VOUT 的动态调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VSEL 引脚是引脚搭接引脚、在器件工作时无法动态调整。 该器件在启动时读取 VSEL 引脚电压并在内部锁存该值。 您可以关闭器件电源、更改 VSEL 电阻、然后使用新选择的 VSEL 电压为器件加电。 然而,我确实认识到,这不一定是实际的。

    如果您想动态调整 TPS548B22上的输出电压、可以使用并联电阻器来修改 VOUT、RSP 和 RSN 之间的电阻分压器。  

    我们还有类似的产品、它们通过 PMBus 提供动态电压调节。  

    TPS549B22是一款非常相似的产品、具有 PMBus 接口、允许通过 VOUT 命令值进行动态输出电压调节

    https://www.ti.com/product/TPS549B22

    或者、我建议使用 TPS546B24A、它具有与 TPS549B22相似的功能和工作范围:

    https://www.ti.com/product/TPS546B24A

    此致、

    Alec Biesterfeld