This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TEC 驱动器建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6526, DRV8873, DAC9881, DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020734/tec-driver-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMH6526DRV8873DAC9881DRV8874

您好、能否推荐 TEC 驱动器电路的器件。  TEC 规格如下-

TEC 元件- https://customthermoelectric.com/28711-5l31-06cw-thermoelectric-peltier-module.html

双极(加热和冷却)

I max - 6A

V max - 15V

Q max - 127.5W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这将影响所需的功率输出、特别是 TEC 驱动器电路的电流输出、具体取决于所需的冷却/加热程度。 在功率放大 器侧、我们有 LMH6526、可提供600mA 的输出电流。 但是、您使用的 TEC 元件需要使用降压/升压转换器或电机驱动器。 如需更多资源、请参阅以下有关驱动热电/珀耳帖模块(TEC)的一些参考设计: Link1Link2和 Link3。 我相信 DRV8873将适合您的应用、但我将此主题从放大器团队转发给我们的电机驱动器团队。 它们将帮助您确定 TEC 元件的最佳器件。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以在此处找到包含建议的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/967858/faq-what-motor-drivers-should-be-considered-for-driving-thermoelectric-cooling-tec-elements-or-peltier-devices

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 DRV8873和 DRV8874似乎是驱动 TEC 元件的理想选择。 我们是否可以使用 DAC9881向 DRV8873/8874发送可变电压以调节电流输出? 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    DRV8873/4的输入为 PWM。  您需要从 FPGA 生成 PWM 信号(0-100%占空比)、然后无需 DAC。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8873/8874的输出电流分辨率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    它将取决于 FPGA 或其他源的传入 PWM 的分辨率。 从驱动器侧来看、唯一的问题是通过非常低的占空比或高占空比、其中驱动器的压摆率将开始影响最小"导通"时间(对于低占空比)和高占空比的最小"关断"时间。   

    此致、

    Ryan