This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650RVAT 同时充电和电源问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021341/bq24650-simultaneous-charging-and-power-supply-problem-to-bq24650rvat

器件型号:BQ24650

您好!

必要的酒店 Tenyo go una placa de bateria con un BQ24650RVAT、Apra la carga de bateria ion-libio。 El problema durante el dia、cuando las baterias estan cargando y el equipo que es alimentado por la placa de bateria. Muchos de los perifericos del disivero Dejan de funionar bien durante las horas de carga sol y por la noche funionan positence.

我认为问题可能出在电池充电过程中、因为 BQ24650RVAT 在为设备供电的同时无法提供为电池充电所需的电流。
感谢你的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要你的帮助。 我有一个带 BQ24650RVAT 的电池板、用于锂离子电池充电。 问题在于、在白天、当电池充电以及由电池板供电的设备时、该器件的许多外设在太阳能充电期间停止工作、而在夜间、它们工作正常。

    我认为问题可能出在电池充电过程中、因为 BQ24650RVAT 在为设备供电的同时无法提供为电池充电所需的电流。
    感谢你的帮助。

    谢谢。