This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:适用于低噪声、低成本应用的 TPS60403替代器件

Guru**** 2509545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, TPS60403, ADS1294, ADS1298, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020381/tps60403-alternative-part-for-tps60403-for-low-noise-low-cost-application

器件型号:TPS60403
主题中讨论的其他器件:LM27762ADS1294ADS1298LM2776

有人能帮我找到 TPS60403的替代器件、以便与 ADS1294 (ECG FE ADC)应用配合使用吗? 我无法在 DigiKey 和 Mouser 等任何分销网站上找到 TPS60403。 我需要该稳压器具有低成本、并且需要使用最少的无源组件。 我看到最接近的匹配项是 LM27762、但该匹配项也没有库存。

我有一个单节锂离子电池作为主电源、即 Vin 最大4.7V、Vmin 大约2.6V、并且根据 ADS1298 EVK 原理图、我可能需要大约60mA 的电流输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    遗憾的是、我们没有其他适合您应用的 FPWM 电荷泵。 有 LM2776、但它具有自动省电模式、可在低负载时实现更高的效率-对于低输出噪声、FPWM 是您的应用中的首选正确?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要低噪声 LDO 输出将 其 用作 ADS1294芯片的 VDD 和 VSS 源。 您能告诉我我我我是否有锂聚合物电池作为 LM2776的输入电压并使用 LM2776的双路输出(+2.5V 和-2.5V)吗? 因此、我不需要 TPS73201和 TPS72301 LDO、因为 LM2776具有电荷泵、该电荷泵随后馈送到 LDO 以提供-2.5V 的稳压输出、它还具有2.5V 的正 LDO。

    我能否将 LM2776用于我的应用、因为它在交货周期方面看起来也是更好的选择。

    与 结合使用 TPS60403、 TPS73201和 TPS72301相比、LM2776是否存在任何缺点。

    ADS1298 EVK 原理图

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    如前所述、LM2776具有自动省电模式 、数据表中的第7.3.2节对此进行了介绍。 您需要通过查看第6.7节中的图1来确保纹波是令人满意的。

    另外需要记住的是、LM2776实际上不会将电压调节到设定的值、而只是将输入电压反相。  数据表中的"8.2.2详细设计要求"部分对此进行了详细说明。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的实际器件型号是 LM27762、它是双路输出(一个正极和一个负极)、其中包含集成 LDO。 根据数据表中的功能方框图、它看起来像是使用类似的方框来进行电荷泵送、并且电荷泵的输出被馈送到 LDO。

    我的问题是、建议将此芯片用于 TI ADS1294芯片的 ADC 应用。 我  的设计中基本上省去了 TPS60403、TPS73201和 TPS72301。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    如您所述、LM27762具有电荷泵和 LDO、可调节电压并降低电压纹波。
    由于 LM27762还具有 PFM 模式(与以固定频率运行的 TPS60403不同)、请查看数据表中的图1和图2、以检查该纹波是否适合您的应用。

    此致、
    Davor