This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:TPS62090替代器件

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019662/tps62090-tps62090-alt-part

器件型号:TPS62090

我们使用 TPS62090 DCDC 将输入从 SMPS (5.0-5.6V 2A)降压到3.2V。
我们将频率上拉390k 欧姆、使  TPS62090以1.4MHz 模式运行。 EN 引脚直接连接到 Vin。


SMPS 规范中。 、最大输出电压(无负载)为5.6V、最大输出电压(2A 负载)为5.5V。  
TPS62090建议的工作条件下、输入电压为2.5-6V。
这意味着 SMPS 和 DCDC 之间至少有0.4V 的裕度。

由于 LT 较长、我们搜索 Alt. Parts。

 TLV62090RGTRTPS62095RGTR 和 TLV62095RGTR 引脚对引脚且具有相似的功能、但 输入电压为2.5-5.5V。

是否可以将这些器件用作  TPS62090RGTR 的 Alt.

参数

提供的 MPN

 

 

MFR 器件型号

TPS62090RGTR

TLV62090RGTR

TPS62095RGTR

TLV62095RGTR

类型

可调 3A 降压转换器

可调 3A 降压转换器

可调 4A 降压转换器

可调 4A 降压转换器

绝对最大电压

7伏

7伏

7伏

7伏

输入电压

2.5-6V

2.5-5.5V

2.5-5.5V

2.5-5.5V

开关频率

1.4/2.8Mhz
(我们在 FREQ 引脚上使用1.4Mhz 和390k 上拉电阻)

1.4Mhz

1.4Mhz

1.4Mhz

EN 引脚

典型值为400kΩ Ω 的下拉电阻器

典型值为400kΩ Ω 的下拉电阻器

典型值为400kΩ Ω 的下拉电阻器

当 kΩ 引脚为低电平时、下拉电阻为400k Ω。
当 EN 引脚为高电平时断开。

外壳

QFN16

QFN16

QFN16

QFN16

RoHS

是的

是的

是的

是的




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    我将在接下来的几天内再次与您进行交流、因为我需要确认替代器件的建议 Vin 范围。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    TLV62090RGTR 是  TPS62090RGTR 的最佳替代 方案、因为它具有相同的输出电流额定值。  

    如果您需要其他查询、请告诉我。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题/风险是输入电压2.5-5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    我给您发送了一封私人邮件来讨论这个问题。 如果您收到该邮件、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 您可以通过发布您的评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    Excel