This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:技术讨论

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020993/bq25890-technology-discussion

器件型号:BQ25890

尊敬的:

我看到 BQ25890 可以支持 USB C/PD 兼容,兼容什么? 在 BQ25890数据表,中、没有 USB C 或 PD,、因此意味着 BQ25890可以支持 USB C /PD 组合,是或否?我需要您向我提供建议,非常感谢~

DSEL 输出电流是多少?  它能驱动 LED 灯吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25890可用于5V 3A 输入 USB Type-C 充电、但充电器无法检测到 Type-C 需要一个 USB 接口。

    DSEL 是一个开漏 D+/D-多路复用器选择输出。 最大输出灌电流为6mA。

    谢谢、

    宁。