您好!
我的客户正在评估我们的新电子保险丝 :TPS259470LRPW。 下面是测试图像。 它们将 ILIM 设置为2A。 在2.3A 负载下测试。 器件行为似乎与数据表中的描述相匹配。
器件进入有效电流限制。 但客户没有观察到器件 温度的剧烈变化。 °。数据表、TSD 为154 μ A、因此他们想知道:
1.如果热关断 是锁存该器件的唯一原因吗?
TSD 非常高、为什么该器件容易触发此热关断。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在评估我们的新电子保险丝 :TPS259470LRPW。 下面是测试图像。 它们将 ILIM 设置为2A。 在2.3A 负载下测试。 器件行为似乎与数据表中的描述相匹配。
器件进入有效电流限制。 但客户没有观察到器件 温度的剧烈变化。 °。数据表、TSD 为154 μ A、因此他们想知道:
1.如果热关断 是锁存该器件的唯一原因吗?
TSD 非常高、为什么该器件容易触发此热关断。



尊敬的 Yue:
感谢您的联系。 154c 是 IC 的内部结温。 在电流限制中、由于功率耗散较高 、因此在某个时间点结温将达到154C、器件将达到热关断状态。 我有一些问题:
他们使用的是什么类型的负载? 请使用电阻负载进行电流限制测试
器件是 TPS259470L 吗?
他们是否在 EVM 上进行测试?
4. FLT 引脚的行为看起来不同。 当器件处于电流限制 时、它应该保持低电平、但它显示了一个脉冲行为。
5.他们能否共享一个波形,在其中探测输入电压?
6.如何进行测试? 测试时、输入电源的设定电流限制是多少? 它们能否共享捕获刚刚施加过载时的时刻的波形?
此致
Kunal Goel
库纳尔
感谢您的回复。 请参阅下面的进一步输入。
他们使用的是什么类型的负载? 请使用电阻负载进行电流限制测试

器件是 TPS259470L 吗?
是的。
他们是否在 EVM 上进行测试?
不是他们自己的 PCBA
4. FLT 引脚的行为看起来不同。 当器件处于电流限制 时、它应该保持低电平、但它显示了一个脉冲行为。
是的。 我也注意到了这一点。 数据表未显示此信息。 感谢您的验证。
5.他们能否共享一个波形,在其中探测输入电压?
6.如何进行测试? 测试时、输入电源的设定电流限制是多少? 它们能否共享捕获刚刚施加过载时的时刻的波形?
[R]电流限制为2A。


尊敬的 Yue:
它看起来电流限制工作正常。 另外、由于故障会永久降低、因此会导致 TSD 发生闭锁。 我想看到一个波形、捕获您刚打开负载的时刻。 该波形仅显示负载开启后的时间。
2.我认为由于 发生脉冲故障、原理图/布局可能存在一些问题。 你可以分享一下吗? 或者、由于器件快速进入和退出电流限制、负载会消耗脉冲电流。 从图片中看、负载是风扇。 您能否共享有关负载的规格和信息?
3.如果我在 EVM 上共享波形将不起作用,因为我没有它们的负载,而且数据表显示了 FLT 行为。
4.它们可以使用电阻负载,然后查看过载中的故障行为。 如果它不是脉冲,那么产生脉冲的原因是有负载。 脉冲行为不应成为问题、因为电流限制工作正常、但我们应该知道脉冲行为的原因。
此致
Kunal Goel
Kunal,关于您的油炸玉米饼,请参阅以下反馈。
问题1:

Q2:已将 PCB 和原理图发送至您的电子邮件。
请参阅以下链接: