This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:温度输出

Guru**** 1458470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020955/ref5040-temp-output

器件型号:REF5040

大家好、

我对 REF50xx 电压基准系列的温度输出有疑问。 我知道该输出根本不准确、数据表显示容差为+/- 15°C、但我注意到表中关于25°C 下失调电压的一个问题 重要的是、对于所有器件、该失调电压在电气特性表中列为575mV、但在第10页的功能方框图中、该 TEMP 引脚在25°C 时由10uA 电流源驱动、负载为60kOhm、 这将提供600mV 的偏移、而不是575mV。

实际上、我们经常使用此电压基准、因此我测量了几个填充的部件(不同批次的每个部件、原型 PCB)。 测得的最低电压 I 约为585mV = 28、8°C、CCA 高于 PCB 温度两度、测得的最高电压 I 为609mV = 37、9°C、CCA 高于 PCB 温度11°C。 我没有找到任何具有负温度误差的部件。

那么、我的问题-温度偏移电压在25°C 时是否不可能出现错误? 如果我尝试使用600mV 值来计算温度、所有温度误差都会下降、并且与实际温度相当对称。

感谢您的回答。

Martin Lelek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我 正在研究这个问题-我很快就会回来。  

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您似乎在我们的数据表中发现不一致- 575mV 是正确的数字

    功能方框图 数字可能是四舍五入的。 考虑电流/电阻的实际值是否分别为9.83uA 和58.5kOhm。 这些值实际上会为您提供575mV、但也可以合理化、以便四舍五入为方框图中显示的纯数字。

    您测得的数字也与 最新修订版数据表第9.3.1节中的公式(1)完全匹配。 尽管如此、请记住、EC 表中的数字是一个典型值、并且由于它可以在15°C 时上下变化、这将转换为室温下的最低 TEMP 引脚电压535mV 和最高615mV。

    我将在修改数据表时做一个注释、以使方框图与 EC 表和温度监控部分更加一致-谢谢!

    请告诉我这是否满足您的问题。

    Tony