This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116输入电压问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021146/lm25116-lm25116-input-voltage-issue

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: LM25145

LM25116MHX/NOPB 不能在18V IN 和6A 负载下生成14.8V 输出。  Webench 设计。  当输入电压为20V 至32V (测试的最高电压)时、电路工作正常。

e2e.ti.com/.../LM25116_5F00_Webench.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降低开关频率可以解决问题。  将频率降低至250kHz。 从大约510KHz 开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    由于仿真电流模式控制采样保持时间、该控制器的最小关断时间规格更高。 从这个角度来看、LM25145更好。 请注意、我们有用于此电流电平的转换器(带有集成 FET)。

    此致、

    Tim