This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:故障检测电流

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017112/lm5067-fault-detection-current

器件型号:LM5067

您好!

以下三项是否都描述了相同的参数?
1) ITIMER、故障检测电流(最小值:-140uA/典型值:-95uA/最大值:-44uA)、在7.5电气特性数据表中进行了说明。
2)数据表9.2.2.6.2故障超时周期描述的故障计时器电流源(85uA)。
3) 3)数据表的图7-21 (定时器引脚故障检测电流与温度间的关系)
如果是、为什么9.2.2.6.2中的表达式(8)中使用的值不是 ITIMER 故障检测电流典型值(95uA)、而是85uA?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    很抱歉造成混淆。 我们将检查并在下周中旬返回。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    由于我们还需要验证工厂生产数据、因此需要更多的时间。 我们将在下周初确认。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    这进展如何?
    我的客户正在等待您对此的反馈。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们在内部对其进行了审查。  故障检测电流应为85uA。 我们将在下一个修订版本中更新数据表。  

    请建议客户使用85uA 进行设计计算。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺