请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92830-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92633-Q1
您好!
客户正在查看要 应用于货运灯的线性 LED 驱动器。
请推荐符合条件的产品。
LED 驱动器状态
2通道以上的产品(LED 灯串3eA 配置)
2.每个 LED 输出通道的电流超过100mA
3.需要 LED 开路检测
4.当货物灯1上的 LED 打开时,货物灯1和2上的灯关闭(需要多连接)。
块