This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:TPS51396RJER 模式设置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020973/tps51396a-tps51396rjer-mode-setting

器件型号:TPS51396A
主题中讨论的其他器件:TPS568230TPS51396

尊敬的先生或女士:

请问 TPS51396RJER 的 ECO & OOA 模式的电压范围设置是多少?

(如果我不能遵循数据表中给出的电阻器值)

 客户可在有货时使用 TPS568230。

 由于 TPS568230和 TPS51396RJER 都是引脚对引脚兼容的、   

客户希望修复模式电阻器值以满足这两种芯片组的需求。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    实际上、TPS51396、TPS51396A 和 TPS568230使用相同的模式电压范围。 但 TPS51396无法支持更高的频率、例如800kHz 和1MHz。

    例如、如果 TPS51396模式设置为 RM_H=330K 且 RM_L=15K、则模式为800kHz 的 Eco 模式。 但我们无法保证 TPS51396正常工作。

    希望它能有所帮助。

    谢谢、

    Lishuang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的回复。

    请问 TPS51396RJER 的 ECO & OOA 模式的电压范围设置是多少?

    数据表没有提到模式设置的电压范围。

    如果没有、我无法适当设置模式。

    请帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已将电压范围发送至 Seng Tong、您可以与他核实。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    谢谢