Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS51396A
主题中讨论的其他器件:TPS568230、 TPS51396、
尊敬的先生或女士:
请问 TPS51396RJER 的 ECO & OOA 模式的电压范围设置是多少?
(如果我不能遵循数据表中给出的电阻器值)
客户可在有货时使用 TPS568230。
由于 TPS568230和 TPS51396RJER 都是引脚对引脚兼容的、
客户希望修复模式电阻器值以满足这两种芯片组的需求。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS51396A
尊敬的先生或女士:
请问 TPS51396RJER 的 ECO & OOA 模式的电压范围设置是多少?
(如果我不能遵循数据表中给出的电阻器值)
客户可在有货时使用 TPS568230。
由于 TPS568230和 TPS51396RJER 都是引脚对引脚兼容的、
客户希望修复模式电阻器值以满足这两种芯片组的需求。
谢谢。
您好、Lee、
实际上、TPS51396、TPS51396A 和 TPS568230使用相同的模式电压范围。 但 TPS51396无法支持更高的频率、例如800kHz 和1MHz。
例如、如果 TPS51396模式设置为 RM_H=330K 且 RM_L=15K、则模式为800kHz 的 Eco 模式。 但我们无法保证 TPS51396正常工作。
希望它能有所帮助。
谢谢、
Lishuang