This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么无法为1s 电池配置 USB-PD-CHG-EVM-01?

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021144/faq-why-can-the-usb-pd-chg-evm-01-not-be-configured-for-a-1s-battery

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
  • TPS25750D 需要在 PP5V 上提供5V 电压、以便提供5V 电压并支持 VCONN。 在电路板设计中、我们决定使用5V 降压转换器为 PP5V 电源轨供电。 如果施加的电池电压低于或接近5V、降压转换器将不保证5V、并且无法为 OTG 提供5V 电源。
  • USB-PD-CHG-EVM-01只能在灌电流模式下以1s 电池配置运行。 如果不需要拉电流能力、则可以使用1s 电池。 请按照以下说明操作:
    1. 打开 USB-PD-CHG-EVM-01的电源
    2. 将单元格位更改为1
    3. ICHG、VSYSMIN 和 VREG 将发生变化、以反映表9-2中的值
    4. 将 ICHG、VSYSMIN 和 VREG 值更新为所需参数
    5. 如果器件遇到 REG_RST 或看门狗计时器到期、则将更新表9-2中的值