This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24650上 MPPSET 电压的功能是什么?

Guru**** 2604295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021143/faq-what-is-the-function-of-the-mppset-voltage-on-the-bq24650

器件型号:BQ24650
  • BQ24650 MPPSET 引脚的功能是在输入功率下降时将输入电压(称为最大功率点电压)保持在设定点。 它被设置为从输入到 MPPSET 引脚的分压器。 通过设置电阻分压器来配置所需的最大功率点电压、这样、当输入电压处于最大功率点电压时、MPPSET 引脚为1.2V。 充电器将输入电压保持在最大功率点电压、从而根据需要减小充电电流。 发生这种情况时、STAT1引脚为低电平、STAT2引脚为高电平。 请注意、这意味着如果您连接的输入电压低于最大功率点电压值、转换器将不会运行。 请参阅  有关输入电压动态电源管理的视频链接、以更好地了解 MPPSET 功能及其如何与输入电源交互。