This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV752:我只需要两个通道中的一个

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021131/tlv752-i-only-need-one-of-the-two-channels

器件型号:TLV752

大家好、

我可以要求您确认吗? 我的客户问题如下所述:

"我在设计中使用 TLV752、但我只需要两个通道中的一个。 我在数据表中找不到有关如何处理其他通道的任何指导。 我计划将第二个通道的输入和使能引脚接地、同时使输出和 fb 引脚悬空。 这是正确的、还是有不同的建议?"

我们将等待您的回复。 希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    是的、如果它们不打算使用其中一个输出、则应至少将其中一个引脚 Vin 或 Ven 接地。 浮动 Vout 和 FB 可以正常工作、它们还可以将其接地以进一步改善热耗散。