This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:每个负载条件下的典型开关频率值

Guru**** 2508525 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020336/tlv62568a-typical-switching-frequency-value-for-each-load-conditions

器件型号:TLV62568A

大家好、团队、

我收到了客户关于 TLV62568A 开关频率的问题。

您能告诉我们以下每个负载条件的典型开关频率值吗?

输入电压:5V
输出电压、负载电流

①3.3V μ A、600mA
②1.2V μ A、500mA
③1.8V μ A、200mA

我已经告诉他们从图17中进行眼图测量、以了解开关频率和负载电流之间的关系。 (数据表第12页)

但是、客户正在检查性能、希望了解 TI 的具体定量值。  BU 能否为每3项给出具体的值? 如果仅图形中的眼图测量可用、则也可以。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    TLV62568A 的定量开关频率值如下:

    输入电压:5V

    输出电压 负载电流 F_SW
    3.3V 600mA 1.3MHz

    1.8V

    200mA 1.536MHz

    1.2V

    500mA 1.586MHz

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    感谢您为我们提供特定的价值观。 这将有助于他们的性能检查和选择器件。 我想立即向他们报告。

    谢谢、

    Ryotaro