This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3865:这些组件的制造商(针对 RoHS 合规性决策)。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018969/uc3865-who-manufactured-these-components-for-rohs-compliancy-decision

器件型号:UC3865

您好!

您能否帮助我确定以下 IC 的制造商?

组件类型为 UC3865N、已经过时、但我们仍在产品中使用它们。

我无法确定该器件是否符合 RoHS 标准、而应该是由 TI 制造、而不是由以前的制造商 Unitrode 制造。

遗憾的是、我无法找到有关这些组件上标记的信息。

生产日期代码(?) 组件上有:

63Z21VW  
85ZL5PW  

您能否确定这些器件是否由 TI 制造?

谢谢、此致、

Mikuláš Reichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您询问此信息。

    谢谢、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产日期代码为63Z21VW 的器件由 TI 于2016年3月制造。

    我们无法在系统中找到85ZL5PW 批次。  我们在2008年就退房了。

    您能否提供85ZL5PW 器件之一的正面照片?  通过 E2E 发送的此日期代码图片似乎是来自文档的"剪辑"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您提供相关信息、 该部件的原始照片如下所示:

    创建之前的图像是为了提高可读性、

    谢谢、Mikuláš。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikulas、

    我们的质量团队无法在我们的系统中找到 L85Z5PW。  但是、根据顶部标记和批次追踪代码约定、可以放心地假设 TI 制造了这些器件。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些信息正是我需要知道的。

    谢谢 Eric。

    Mikuláš μ A