请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 大家好、
客户正在寻找超级电容器充电器解决方案、超级电容器为12V、充电电流应保持5.5A 持续10秒。 您是否认为 BQ24640是满足此客户需求的最佳解决方案? 如果没有,请向我们推荐另一个。 谢谢。
最棒的
斯坦利。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.