This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:描述14S14P 电池组的特性

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020964/bq78350-r1-characterizing-14s14p-battery-pack

器件型号:BQ78350-R1

客户设计的 BQ78350-R1采用14S14P 、适用于个人移动设备、需要加以表征。

 记录监测系数的6个放电数据时、应使用什么温度和放电电流设置?  

需要3种不同的温度和2种不同的放电速率:

-温度:最好使用最接近移动设备实际使用情况的环境温度还是使用最高、最低和室温?

-电流:负载电流浪涌和变化显著。 这不是恒定电流使用方案。  我们如何正确选择放电电流以使系数尽可能精确?

 

您能否根据此应用建议尽可能准确地测量 BQ78350-R1的最佳方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    对于温度、我建议使用高、低和室温。 这将有助于工具在计算系数时了解总范围。 对于电流负载、我建议选择平均电流情况和更高的电流负载。  

    在您生成并更新测量仪表中的 CEDV 系数后、我还建议查看某些参数以确定适合您的应用的最佳设置。 过载电流和 EDV 保持时间有助于避免由于脉冲负载导致错误的 EDV 阈值检测而导致 SOC 跳变。 也可以将 CEDV 电量监测配置寄存器中的 VFLT_EN 位置位。

    此致、

    Matt