This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:栅极驱动器如何工作

Guru**** 2531190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021060/lm5109b-how-does-the-gate-driver-function

器件型号:LM5109B

大家好、

我的客户有以下问题:  

当 VDD 必须小于18V 时、驱动器如何以 HV ~48V 的电压驱动高侧 FET? 即栅极驱动器如何工作? 它是否使用电荷泵或其他器件来生成高于 VDD 的电压、或者它是否从 HV 获取电力来驱动栅极?

 那么、后续问题是:如果它使用 VDD 为驱动器充电、那么电桥的高侧是否可以无限期驱动、或者仅在电容器上的电荷耗尽(或直到 VDD 过载)之前驱动?

我们是否有涵盖此主题的任何文档/应用手册、或者数据表中是否有一节对此进行了详细说明、我可以参考它们?

谢谢、

劳伦