This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020682/lm5117-lm5117

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM5145

 我使用 Webench 启动 LM5117的仿真。 当我尝试以 OrCAD 格式导出设计时、我失败了5次甚至更多。 可以解决什么问题?
我需要使用以下参数设计直流/直流转换器:
VIN ~向上65V。
输出电压5V @ 5A。
效率~>80%
器件型号应在最多4周内库存或供货!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    不确定可用性、但对于65Vin 至5V/5Aout、最好的建议是 LM5145控制器。

    我将检查 LM5117的导出功能。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我们已解决  该器件的 OrCAD 导出问题。  我们在 WEBENCH 上验证了以下条件、PFA 是导出的文件、供您参考。

    e2e.ti.com/.../WBDesign7431_5F00_CadenceOrCAD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shaheen。

    此致、

    Tim