This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:IMON 和设计计算器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016103/tps24720-imon-and-design-calculator

器件型号:TPS24720

您好!

我对 TPS24720有几个问题。

如何找到流经感应电阻器的电流与 IMON 引脚上的电压之间的关系? 数据表简单地说它们是成比例的、但比例的常数是多少? 该引脚上的电压是否会受到我设置的电流限制的影响? 用于计算 IMON 电压的图形或公式会很有帮助。

在设计计算器中、电容值的输入电芯指定应以 nF 为单位。 但是、在查看设计摘要时、采用相同的数字、但以 uF 表示、没有任何1000次转换的因子。 这些电容的正确单位是什么?

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您关注 TI 热插拔控制器。 我将在今天结束前再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请按您的查询顺序查看以下回答。

    1) 1)  流经感测电阻的电流与 IMON 引脚上的电压之间的关系可描述如下。

    为了获得最佳性能、当 TPS24720处于电流限制中时、大约0.5mA 的电流(请参阅建议运行条件表)应该流入 SET 引脚和从 IMON 引脚流出。 RSET 两端的电压标称值等于 RSENSE 两端的电压。 因此、RSET 可按如下方式计算。

    ISENSE_CL器件处于限流状态时流经 RSENSE 的电流。 现在、 Rimon 的计算方式应确保当器件处于电流限制时、IMON 引脚上的电压为0.675V (典型值)。 仅当 IMON 引脚上的电压达到0.675V (典型值)时、电流限制才会生效。  

    2) 2)所选的定时器电容(CT)应以 nF 为单位。 很抱歉、"设计摘要"部分中的错误。 我们将在下一版设计计算器中进行修改。  

    如果有任何疑问、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚才有一个有关该器件的快速跟进问题、我不想开始另一个线程。

    我在典型应用原理图中看到 TPS24720的输出电容为470uF。 我是否可以正确地假设这种大电容只是从该器件接收电源的所有组件上看到的典型负载电容、并且输出端不需要数百个 UFS 的大容量电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    你是对的。  µF 使用10nF 至1k Ω 范围内的低阻抗陶瓷电容器将 OUT 引脚旁路至 GND。