This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:可配置和 DIM 引脚作为开关开/关

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492-Q1, LM3492, TPS92691, TIDA-050029, TPS92692, LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020154/lm3492-possible-configurations-and-dim-pin-as-a-switch-on-off

器件型号:LM3492
主题中讨论的其他器件: 、TPS92691TIDA-050029TPS92692LM3466

您好!  
在以下条件下、我想使用 LM3492-Q1来驱动两个 LED 灯串(12个 LED、每个 LED 为50mA):
-每个输出驱动器连接到一个 LED 灯串。
-两个灯串中的 LED 不同,LED 上的压降电压也不同(最大31.8V)
-有时、需要通过调光(从100%到4%)将流入一个 LED 灯串的电流降低至2mA
-9V <=输入电压<= 32V


问题:
-我想知道 LM3492-Q1与其他升压 LED 驱动器(例如 LP8867)一样是否可用于 SEPIC 配置。 如果是、您是否有或类似的?或者我是否可以"镜像" LP8867的 SEPIC 配置?
-如果输入电压 Vin 超过输出电压(即 LED 灯串上的电压),会发生什么情况? 芯片是否停止切换并将输入电压直接以直流方式转换到输出电压、或者它完全停止工作?
两个 LED 输出中的每一个都有自己的调光引脚、但只有一个使能引脚。 由于在我的应用中可能会发生两个 LED 灯串中只有一个亮起、我想知道是否可以使用调光引脚来保持另一个电流输出。 换言之:我可以使用 DIM 引脚(如开关)关闭一个或两个输出吗?

非常感谢你的帮助。

此致、

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    我不知道有人从 LM3492中制作了 SEPIC 转换器。  我不确定它是否能正常工作或是否正常工作。  需要考虑的一个问题是最大输入为32V、31.8V 的最大输出为63.8V、加上 SEPIC 二极管 VF 加上 SW 引脚上 SEPIC 电容器的电压纹波。  这也会消除过压保护。  我不会创建接近 absmax 的设计。

    VLED 的范围是多少?  您的最大电压为31.8V、它的电压可能有多低?  在升压配置中、LM3492可处理高于输出电压的输入电压。  我相信将凹痕引脚保持在低电平将关闭通道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    此外、我们可能拥有更适合您设计的器件。 您能否提供有关您的终端设备是什么以及您在 IC 中需要什么的更多详细信息? 提前感谢!

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回复。

    我刚刚发现了 LM3492作为 SEPIC 的相关信息: lm3492-as SEPIC。 无论如何、不会提供或设计示例、根据您的写入、使用超出规格的 LM3492对我来说似乎有点风险。

    对于最小 VLED 电压、它可以低至22.8V。 由于我可以具有32V 输入、因此 LM3492需要"升压"至少33V、这不是问题。 但是、例如、当 VLED 为22.8V 且 Vin 较高时、会怎么样呢? 我想 LM3294停止工作。 为避免这种情况,我应该在每个 LED 灯串上添加一个电阻,以便当 VLED 的电压最小为22.8V (R=(33V-22.8V)/50mA=204 Ω)时,VLED 至少为33V,但这样就很可能导致每个灯串的功耗接近500mW ...... 除非 LM3294在任何情况下将 VLED 提升至高于 Vin、以保持50mA 电流(但我认为它不以这种方式工作)。 即使是这样、我们也会有相同数量的"功率损耗"、这种方式直接在芯片上耗散。

    上述"功率损耗"是导致我进行 SEPIC (或升压至 Vin)配置的原因。

    再次感谢 您的支持和时间。

    此致、

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caroline:

    感谢您的回复。

    我们正在为汽车设计 LED 灯(具有停止、方向和位置功能)。

    我正在寻找一款能够满足以下条件的 IC:

    -将 OUT 电压调整为 VLED,同时将50mA 电流调节到两个 LED 灯串中的每一个。 必须考虑9-32V 输入电压来完成此操作。

    -通过 DIM 引脚或 EN 引脚独立调暗和打开/关闭每个 LED 灯串

    - 支持至少40V 或更高的输入电压以应对负载突降

    该 IC 还必须符合 AEC-Qxxx 标准。

    由于板载 uC、因此也可以使用可编程 IC。 在这种情况下、我认为我们还必须考虑价格、这可能会高于 LM3294。

    希望我的书面回答您的问题。

     非常感谢您的支持和时间。

    Regars、

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    对于 SEPIC、40V 将 SW 节点置于65V 以上。  因此、如果您想使用 SEPIC、我将查看 TPS92691和 TPS92692。  另一个选项是 TPS92682、它是双通道、例如 TIDA-050029。  它比您所需的复杂得多、但它显示了一个 TPS92682中的两个 SEPICs、它们能够提供高达40V 的输入和40V 的输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    您遇到的情况是、对于开关解决方案、您的输出功率相当低。  我们没有很多器件是低功耗的最佳选择。

    使用 LM3492时、您还可以考虑另一件事、因为这是汽车应用、假设使用电池输入和12V 电池、那么输入电压会超过16V 的频率是多少?  这似乎可以设置为升压、并且在负载突降情况下、如果没有任何损坏、设计可能会承受一些损耗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回复。

    我只需要具有40V 输入能力的 IC 来应对负载突降。 在正常条件下,输入电压为9V -32V,这意味着输出电压接近32V +32V……非常接近 SW ABS。 值、正如您已经说过的。

    我看过 TPS92691/2和 TPS92682、但它们确实太符合我的目标:它们需要外部 MOS/BJT 和分流电阻器...在我看来、对于50mA 电流、它们需要很多。

    感谢您的支持和时间。

    此致、

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    再次感谢您的回复。

    当您说 "...对于开关解决方案而言、您的输出功率相当低。"、但如果没有开关、我无法做到这一点、因为如果没有直流/直流、我需要在当前计划的2个灯串 x 12个 LED 中制造2个(4个灯串 x 3个 LED)。 这是因为即使在最低输入电压为9V 时 LED 也必须亮起、因此每个灯串只能放置3个串联 LED。 但是、当输入电压= 32V 时会怎么样?  您可以想象、灯变成了加热器!

    可能、正如您所建议的、我将以 LM3294作为升压来结束它、从而接受一些损耗功率。

    至于您的最后一个问题、请考虑我们的产品必须同时适用于12V 和24V 电池、因此它甚至可以在高于16V 的电压下工作、即18V 和32V。

     非常感谢您的支持和时间。

    Regars、

    Daniele

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    我知道、这种情况很常见、但我们通常使用的功率级别更高、很抱歉、没有理想的解决方案。

    最终可能会有更多器件、但您可以将开关电压稳压器分为两个线性电流稳压器、分立式或类似数量为2的 LM3466。

    此致、