This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25018:SW 至 RTN 绝对最大值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020245/lm25018-sw-to-rtn-absolute-max

器件型号:LM25018

您好!

 

我的客户对 LM25018绝对最大值、SW 至 RTN (100ns 瞬态)有疑问。

 

数据表将其最大值定义为“VIN+0.3”。

但我认为、几乎不可能在开关时序上保持该规格。

SLVA494A 应用手册指出,在短时间内超过“VIN+0.3V”是可以接受的。

本应用手册是否适用于 LM25018?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    VIN+0.3V 用于将 SW 作为输入源的 SW 直流电压,在实际应用中 ,它仅在短时间内过冲,如 SLVA494A 所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复。
    那么、您是否意味着 VIN+0.3V 上的短时间过冲可以接受、如 SLVA494A 所述?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA:

    是的、没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。
    在此短暂过冲期间、最高可接受的电压是多少?

    此致、
    OBA
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不超过 Vin 最大电压、对于 LM25018、 它为42V。 另一件事是确保布局遵循我们的数据表指南、以红色显示随机电感。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查 LM25018数据表 、Vin MAX 为53V (绝对最大值)。 是42V 拼写错误吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA:

    我的故障是53V、我连接到另一个产品。  

    谢谢