This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:ISNS 是否可以接地?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017414/tps40210-does-the-isns-can-connect-to-ground

器件型号:TPS40210

你(们)好,先生

您能帮您检查电路

ISNS 是否可以接地?  

vin24v/输出电压24V/20mA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS40210需要使用感应电阻器、因为信号还用于为比较器生成斜坡。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这个主题可以结束。 如果仍有一些内容处于打开状态、只需再次响应该线程或打开一个新线程。