This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:COUT 和 ESR 参数计算方法

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016462/tps40211-cout-and-esr-parameter-calculation-method

器件型号:TPS40211

您好!

我想知道
数据表中未找到 Cout 和 ESR 的计算方法。 红色框中的数字是如何计算的?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    为了计算输出电容器、最大电压纹波在受电容器尺寸和电容器 ESR 影响的器件之间进行拆分。 在这种情况下、为电容器值提供1/8、为 ESR 提供7/8。 从而满足总电压纹波规格。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    我认为这个主题可以结束。 如果仍有打开的内容、只需再次响应或打开新主题。

    谢谢、

     Stefan