This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:关闭后的电压尖峰

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020241/lm25011-voltage-spikes-after-switch-off

器件型号:LM25011

您好!

我使用 LM25011从36V 生成12V 电压。 该设计来自 Webench、我正在对其进行测试。 电路如下所示:

关闭36V 电源后、输出端会出现电压峰值(在 R97处测量)、也可以听到咔嗒声。 此线程 中已描述了此行为:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/413731/lm25011-shutdown-problem

我附加了一个测量值。 蓝色线是36V 输入、黄色线是12V 输出。 根据我的测量结果、一旦输入电压接近输出电压、就会出现尖峰。 如何避免它们?

提前感谢。

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新:
    这似乎与输出的负载有关。 上一帖子中显示的测量结果显示了无负载的行为。

    当我将一个75欧姆电阻器连接到输出端时、问题不再出现。 测量值如下所示(水平分辨率现在为2s/div、在第一个测量中为1s/div):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为这个问题与输入电压下降更相关。  输出上的负载将输入和输出拉低。

    您可以尝试加载输入并查看是否获得相同的结果。

    我将要求此产品的应用工程师查看我们是否可以提供任何背景信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    与我们的应用工程师交谈时、似乎这与压降和启动电源有关

    电压。

    您可以尝试增加 CBOOT 电容器。

    此外、向输出或输入添加一些负载也会有所帮助。

    另一种可能方法是将 SS 引脚用作使能引脚、以使稳压器保持关断状态

    直至输入电压高于输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    非常感谢您的快速回复!

    此致、

    Simon