This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:1.2V 输出时的压降电压与电流间的关系

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020329/tps746-q1-drop-voltage-vs-current-at-1-2v-output

器件型号:TPS746-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1

大家好、

1.2V 输出下是否有压降与电流间的关系曲线?

由于交付问题、客户希望使用 TPS74601来替代 TPS64501。 在其应用中、输入为1.8V、输出为1.2V、电流为500mA。  

请参阅 TPS74601数据表、1.2V/1A 时的压降电压为625mV。 客户对此有疑虑、因此希望获得1.2V 压降电压与电流间的关系曲线。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、  

    根据数据表中 Vdo 表和客户参数、可以使用最大 Rdon ie. e Rdon=Vdo/i (测量值)->Vdo=Rdon*i 来估算压降电压

    Rdon=625mV/1A = 625m Ω
    VDO=625m Ω* 500mA ~0.3125V

    低端的 Vdo~0.2325V

    不过、这是估算值、我们可以看到、对于这两种情况、您都需要输入电压~1.4325V 和输入电压~1.5125V。 当 Vin=1.8V 时、有一些余量。

    我仍会与团队联系、看看我们是否可以提供图解和/或更准确的数据。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、  

    TPS746-Q1与 TPS745-Q1共享同一个裸片、最大负载限制为500mA。 这意味着 TPS745-Q1在500mA 时的压降电压与 TPS746-Q1在500mA 时的压降电压相同。  

    下表对应于 TPS745-Q1、显示了500mA 时的最大 Vdo

    如果 Vout=1.2V、500mA 时 TPS746-Q1的压降为430mV、因此您需要 Vin=1.2V + 430mV= 1.63V。 当 Vin=1.8V 时、您仍有余量。  

    谢谢你。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢 Edgar