This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:使用 BQ25125时的最低外部器件要求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020803/bq25125-minimum-external-part-requirement-for-bq25125-use

器件型号:BQ25125

您好!

我将在空间受限的设计中实施 BQ25125、并对减少支持无源器件的一些潜在快捷方式提出一些问题。

这篇文章 和数据表开始、到目前为止、我有以下原理图:

我将 I2C 总线连接到从微控制器、仅用于监控电池电压。

按顺序执行、  

IN - 1uF 电容器

CD_N 在内部被拉低、当 VIN 断开且保持低电平时、系统将进入高阻态。  看起来 SYS 在高阻态模式下由 BAT 供电(pg19数据表)、因此1.8V 电压轨将保持上升、而我的器件的数字部分将有一个电压轨。 我看到我可以将 CD 驱动为高电平以进入活动电池状态、但如果 SYS 由高阻态中的 BAT 供电、为什么我需要这么做?  如果 SYS 在 High-Z 上运行、似乎我可以将 CD 保留为无连接。

SDA/SCL -我计算出 BQ25125和我的微控制器之间的迹线电容将<5pF。  使用微分器的内部上拉电阻(大约40kOhm)、我认为可以摆脱10kOhm 的外部上拉电阻。  

Int -我现在必须转到 micro、但我是否可以将其保留为无连接?  否则、我想我将使用一个100k 电阻器上拉至 SYS

RESET_N - 同样作为 INT、可能会上拉至具有100k 的 SYS

MR_N -悬空

I_PRETERM/SET/LIM -电阻器设置

PMID - 4.7uF 电容

VINLS -我不使用负载开关/LDO、因此我需要支持电容器吗?  或者我无法连接。

SYS/SW -数据表规格电感器和电容器

LS/LDO -如果不使用此功能、是否需要1uF 电容?

BAT 具有支撑电容器

TS -未使用时、我猜电阻分压器只是为了诱骗它认为充电时温度良好?

基本来说、我在设计中所要使用的状态机是相当基础的。  如果存在 VIN、我希望电池充电、SYS 存在(并由 VIN 供电)。  如果 VIN 不存在、我希望 SYS 切换到 VBAT。  在 VBAT 运行期间、我希望能够通过 I2C 总线查询电池电压。

请告诉我有关这是否可行的任何见解、具体做法是在运输模式(VIN 存在)和高阻态(VIN 不存在)之间切换。  此外、如果可以、则可以放弃 LS 相关引脚上的电容器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    • 在中、需要 BAT、PMID、VSYS 电容器
    • VINLS/LDO、如果未使用、则不需要电容
    • 在未连接适配器时、需要将 CD 拉至高电平才能访问 I2C。 高 Z 模式您无法访问器件寄存器。 建议将 CD 连接到 MCU。
    • 应该可以使用 MCU 内部上拉电阻器。 可能需要测量总线总线电容、因为总线电容可能高于5pF。 我们这里有一个讨论计算的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
    • INT 和 RESET 可保持悬空
    • TS、如果未使用、则应使用电阻分压器在热阈值和冷阈值之间设置电压

    此致、

    Nick