This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:关于将外部电源应用于 CBOOT

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020664/lm25149-q1-about-applying-an-external-power-supply-to-cboot

器件型号:LM25149-Q1

您好的支持团队

我们是否可以使用 LM25149-Q1通过 SBD 向 CBOOT 引脚应用外部升压5V 电源、如下所示?

即使在 VIN 较低时、我们也希望保持高侧 MOSFET 的 Vgs 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    是的、您可以使用二极管应用外部自举电源。

    您还可以使用外部5V 为 VCCX 供电。  

    LM25149-Q1 还具有一个内部自举二极管。

    希望这对您有所帮助、  

    -奥兰多