This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:PCB 布局审查

Guru**** 2525510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016002/tps23755-pcb-layout-review

器件型号:TPS23755

尊敬的团队

请帮您查看客户的布局吗?

布局文件作为 附件。

e2e.ti.com/.../POE_5F00_V00_5F00_20210706b.brd

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    我将不迟于 EOB 周二审查布局。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    以下是有关布局的一些注释:  

    D29需要尽可能靠近 IC。  每个焊盘还应至少有两个过孔

    -输入电源路径未进行优化。 IC 作为输入位于电路板的另一侧。 这不是首选电源路径。 IC 应作为 RJ45输入位于变压器的一侧。 我们确实希望 IC 引脚漏极尽可能靠近变压器、以尽量减小 此路径。 这似乎已经完成。 但我们还必须努力减少一般的输入电源路径。  

    -输入大容量电容器也应更靠近 IC。  

    -漏极路径过窄。 整个初级侧电流流经该迹线、应更大。  

    -两个 RSNS 电阻器应具有更多过孔

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Michael

    感谢您的推荐、客户将根据您的建议进行修改。

    漏极路径过窄。 整个初级侧电流流经该迹线、应更大。  

    -宽度可以支持电流?

    如果 Vin=48V、P=13W、I=P/V=0.27A

    1.对于802.3at 标准:电源通过2线对供电。一对是0.135A?

    2  、每条布线仅支持0.135A 的宽度是否足够? 10oz 1mil 是否正常?  

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    问得好。  

    在 EVM 中、我们为此功率级使用30mil。 在更高的功率下、我们使用更宽的布线。  

    较小的迹线会降低效率、并可能成为散热问题。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    谢谢您的推荐。

    客户已修改 布局。  您能帮您进行审核吗?

    e2e.ti.com/.../POE_5F00_V00_5F00_20210720.brd

    D29需要尽可能靠近 IC。  每个焊盘还应至少有两个过孔

    -输入大容量电容器也应更靠近 IC。  

    -漏极路径过窄。 整个初级侧电流流经该迹线、应更大。  

    -两个 RSNS 电阻器应具有更多过孔

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    我回顾了这些变化、它们看起来很好。 谢谢!

    我假设他们没有改变任何其他东西。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师