This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350为何不能与 BQ76952配合使用?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76920, BQ76952, BQ76930, BQ76940, BQ34110, BQ34Z100-G1, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020790/bq78350-why-will-the-bq78350-not-work-with-the-bq76952

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76952BQ76930BQ76940BQ34110BQ34Z100-G1TIDA-010030

您好 Gururaj、

BQ78350只能与 BQ76920/BQ76930/BQ76940系列电池监控器配合使用。 它不适用于 BQ76952。

我也不建议将 BQ78350用于24S 电池。 该器件仅与一个 BQ769x0器件搭配使用、因此最大可理解15S。 对于24S 电池、我建议使用 BQ34110或 BQ34Z100-G1。 您可以查看 TI 参考设计 TIDA-001030、了解使用 BQ34Z100-G1和电池监控器的示例。

此致、

Matt

Matt 在上面关于 BQ78350与 BQ76952 "不工作"的说法有点含糊---- BQ78350是否与 BQ76952不兼容、因为这两个芯片在功能上不兼容、就其设计初衷是不兼容、还是因为 BQ78350不能与任何大于15S 的电池组一起工作?

我的问题的性质是、我是否可以将 BQ78350与 BQ76952搭配使用、使电池组的尺寸小于或等于15S。  这两个器件是否可以一起用于电池节数不超过15S 的电池组?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这两个 IC 的设计从未融合在一起。 BQ78350专为 BQ769x0系列而设计、因此其固件专门与该产品系列的寄存器和控件进行交互。 它无法与任何其他电池监控器一起工作。 BQ78350不仅是监测计、还是专门为 BQ769x0系列配置的控制器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt——TI 是否提供任何其他器件、如 BQ78350、与 BQ76952系列兼容?  我正在尝试在具有 BQ76952的现有系统上集成电量监测功能。

    再次感谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、BQ78350等器件不能与 BQ76952配合使用。 这样的东西可能会在未来发展、但短期内没有。 BQ34110是一款堆栈顶电量监测计、可与 BQ76952 (使用与 BQ78350相同的监测算法)搭配使用-主机需要与两者单独通信。 BQ34Z100-G1是另一种选择-它与 BQ34110类似、但使用 Impedance Track 监测算法。

    TIDA-010030 (https://www.ti.com/tool/TIDA-010030) 是将其中一个监测计与电池监控器结合使用的一个很好的示例。  

    此致、

    Matt