This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020312/bq78350-r1a-bq78350

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350BQ76930

e2e.ti.com/.../7s5P.gg.csv

大家好、当电池组几乎为空时、BMS IT 开关的下部区域出现问题。 直到达到2500mV 的 CUV 时、我们才会将其漏极、但直到现在、它始终在3000mV 时停止、并且我们看不到 CUV 标志通信。 LV 标志打开。

有人能帮我看看我做了些什么错了、为什么电池组关闭了? 如何使 COV 处的电池组开关达到2500mV ?

此致

RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    您能否捕获此行为的日志? 这将有助于我们查看寄存器以查看发生的情况。 您可以通过单击 BQStudio 寄存器屏幕上的"Start Log"按钮来收集日志文件。

    当您说电池组已关闭时、您是否意味着 DSG FET 正在被禁用? 您是否在安全状态寄存器中看到任何保护触发?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7s5pshutdown_5F00_issue.log

    Matt、您好!

    此电池组具有额外的硬件。  当 BQ78350关闭放电端口时、PRES 信号将消失并将关闭电池组。 直到手动重新激活。  在日志文件中、您将看到 PRES 信号在末尾被移除 这不是关闭的原因。

    正确的方法是电池组关闭、我是说 DSG FET 将关闭。 由于 PRES 信号将断开(外部硬件)、然后 CHG FET 将关闭。

    此致

    RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享日志文件 Rens。 我看不到 DSG FET 关断的原因。  

    我建议启用硬件中固定的某些保护、以便 BQ78350在发生这些保护时能够捕获这些保护。 在 Enabled PF A 寄存器中、设置 SOV 和 SUV 位。 在 Enabled PF B 寄存器中、设置 AFE_XRDY、AFE_OVRD、AFEC、FAD 位。 在 Enabled Protections B 寄存器中、设置 AFE_OVRD 位。 这些都是 BQ76930的硬件特性、可禁用 FET、因此在 BQ78350上禁用这些位不会阻止这些保护功能禁用 FET。

    此致、

    Matt