主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ78350、 BQ76930
大家好、当电池组几乎为空时、BMS IT 开关的下部区域出现问题。 直到达到2500mV 的 CUV 时、我们才会将其漏极、但直到现在、它始终在3000mV 时停止、并且我们看不到 CUV 标志通信。 LV 标志打开。
有人能帮我看看我做了些什么错了、为什么电池组关闭了? 如何使 COV 处的电池组开关达到2500mV ?
此致
RENS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、当电池组几乎为空时、BMS IT 开关的下部区域出现问题。 直到达到2500mV 的 CUV 时、我们才会将其漏极、但直到现在、它始终在3000mV 时停止、并且我们看不到 CUV 标志通信。 LV 标志打开。
有人能帮我看看我做了些什么错了、为什么电池组关闭了? 如何使 COV 处的电池组开关达到2500mV ?
此致
RENS
e2e.ti.com/.../7s5pshutdown_5F00_issue.log
Matt、您好!
此电池组具有额外的硬件。 当 BQ78350关闭放电端口时、PRES 信号将消失并将关闭电池组。 直到手动重新激活。 在日志文件中、您将看到 PRES 信号在末尾被移除 这不是关闭的原因。
正确的方法是电池组关闭、我是说 DSG FET 将关闭。 由于 PRES 信号将断开(外部硬件)、然后 CHG FET 将关闭。
此致
RENS
感谢您共享日志文件 Rens。 我看不到 DSG FET 关断的原因。
我建议启用硬件中固定的某些保护、以便 BQ78350在发生这些保护时能够捕获这些保护。 在 Enabled PF A 寄存器中、设置 SOV 和 SUV 位。 在 Enabled PF B 寄存器中、设置 AFE_XRDY、AFE_OVRD、AFEC、FAD 位。 在 Enabled Protections B 寄存器中、设置 AFE_OVRD 位。 这些都是 BQ76930的硬件特性、可禁用 FET、因此在 BQ78350上禁用这些位不会阻止这些保护功能禁用 FET。
此致、
Matt