Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940、
你好。。。
我想使用 BQ76940评估软件。 当尝试激活此工具的电池平衡功能时、
可以使用数据"00"填充单元格 BALANCE1、2、3 (0x1、0x2、0x3)- CB1、CB2、CB3 ... CB15、
但输入数据"00"以外的值。 填充、因为"系统状态(0x0)"寄存器的"DEV_XD"位设置为"1"、
"SYSTEM CONTROL2 (0x5)"寄存器的"DSG_ON"、"CHG_ON"位更改为1->0、使 FET 关闭。
出现此问题时、应如何设置电池平衡寄存器?
此外、我们还询问电池平衡1、2、3 (0x1、0x2、0x3)的功能是否是电池平衡所必需的。
我想知道如何设置电池平衡所需的每个电池之间的电压差。
默认情况下 BQ76930芯片是否自动平衡? 我问你