This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:即使没有负载、导体也会很热

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019155/lm5143-q1-the-conductor-is-hot-even-no-load

器件型号:LM5143-Q1

你好

   我设计了一个电源板、连接图是我的原理图。 问题是,当无负载时、功耗也非常大、电感器会严重发热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pw_5F00_240w_5F00_28v_5F00_0623.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    请为此设计发送一个完整的 LM5143-Q1快速入门计算器、以便我们可以查看组件损耗。

    这些是具有高 Qg (5V 时为30nC)的1.4m Ω FET。 根据28V 至5V 转换(相对较低的占空比)、选择具有较低 Qg 的较高 Rdson FET 以减少开关损耗。

    建议将所有栅极电阻器设置为0欧姆。 引导电容器可以是0.1-0.22uF、VDDA 电容器应该是1uF (对于这个来说、10uF 是高电平)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NMOS 的栅极信号上有许多玻璃、 问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是一个稳定性问题。 请使用快速入门计算器检查补偿值(对输出电解电容器使用正确的 ESR)。

    此致、

    Tim