请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 你好
我设计了一个电源板、连接图是我的原理图。 问题是,当无负载时、功耗也非常大、电感器会严重发热。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Xiao、
请为此设计发送一个完整的 LM5143-Q1快速入门计算器、以便我们可以查看组件损耗。
这些是具有高 Qg (5V 时为30nC)的1.4m Ω FET。 根据28V 至5V 转换(相对较低的占空比)、选择具有较低 Qg 的较高 Rdson FET 以减少开关损耗。
建议将所有栅极电阻器设置为0欧姆。 引导电容器可以是0.1-0.22uF、VDDA 电容器应该是1uF (对于这个来说、10uF 是高电平)。
此致、
Tim