This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51010B:如何关闭 FOD

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020425/bq51010b-how-to-turn-off-fod

器件型号:BQ51010B

您好!

我尝试使用铝箔进行一些测试、以确保我们的器件脱离铝质。 我想关闭 FOD 功能、因为它可以防止我使用不同配置的铝切口测量效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    BQ51010B 符合 WPC v1.1规范、因此强制执行 FOD。 FOD 故障主要由发送器(TX)控制、这将是将其关闭的最佳位置。 仅从接收器(RX)侧(BQ51010B)尝试增大 R-FOD。 该值将向 TX 报告接收功率以进行 FOD 计算。 通常情况下、200 Ω、但如果需要、250 Ω 是可以的。 可以使用更高的值、但需要查看电路。  

    小心-关闭 FOD 保护只能在实验室环境中由合格的人员完成。

    正在使用哪种 TX?

    此致、

    Anthony Pham