This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:电流环路控制-电池充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020714/lm5170-current-loop-control---battery-charger

器件型号:LM5170

您好!

我们正在寻找一款降压-升压转换器来控制电池充电器的电流。 LM5170 非常有趣、因为它是允许直接访问电流环路的极少数控制器之一。

然而,两个通道都有一个通用 ISET,而 CH1和 CH2并不真正独立,这一事实令人有点失望。

我们的产品系列中是否还有其他此类控制器(电流控制)、它们具有单通道或(更好的)两个真正独立的通道?

系统要求如下:

VIN (最小值)= 20V

VIN (标称值)= 24V

VIN (最大值)= 40V

最大输出电流= 6A

最小输出电流= 100mA

最小输出电压= 1V

最大输出电压= 16.5V

Toperational = Tstorage =[-40°C ;+125°C]

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的参与。

    如果它们只需要一个通道即可用于一个电池系统、则只需禁用通道2即可。 如果他们需要多个独立的单通道来工作多个电池、他们仍然可以使用多个 LM5170。 目前、我认为我们没有单通道版本的 LM5170。

    谢谢、

    银城